This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电过程异常终止

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782073/bq51050b-abnormal-termination-of-charging-process

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

目前、我使用 BQ51050B 作为无线充电的接收器、但现在我遇到了一个无法解决的问题。每个充电过程都将中断、发送器故障指示灯亮起、无法恢复。 根据 RLIM、充电电流被设定为大约1A。

我的电池容量为1800mAh、开始充电时一切都正常、电池电压升至约3.7V 时、电流为800mA、发送器故障指示灯亮起、 由于没有自动恢复功能、线圈只能从发送器上拆下并再次放置在发送器上以继续充电至4.2V (或偶尔停止充电)。我不知道这是什么原因、下面是故障、VRECT 电压(黄色)。目前、我使用的线圈是 TDK wr483265-15f5-g 13.3uH。 发送器为 Samsung EP-pn920。 我真的希望得到帮助。

正常充电(__LW_AT__VRECT)

VECT 异常

总停止电压 VECT

造成这种情况的原因是什么?

请尽快帮助我找出问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    要尝试以下几项操作:
    1) TX 关闭时停止充电可能是 FOD 故障(移除 RX 进行复位)。 尝试移除 R35、增大 R-FOD 并减小 R-ILIM。 这将导致 RX 报告更多的接收功率并提供更好的 FOD 结果。
    2) 要开始测试更好的 TX 以使用 TYLT VU Solo、亚马逊将其售价10美元。 它基于 BQ500212A。 更好地了解 IT 行为、这有助于进行故障排除。
    3) 线圈和调优正常。 您的线圈到线圈的距离是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复、

    1.)我已根据您的描述尝试将 R38更改为10、并将 R39增加至300。 我发现没有效果、充电过程也会突然停止。我是否需要不断提高 R39的价值?请再次向我们提出您的建议。
    2.)我所在地区的购买周期太长。
    3.)电流线圈距离为4mm,因为我已经尝试了很多次,没有任何影响,所以请给我具体的调优参数。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1) 我是否需要不断增大 R39的值? ——R39值越高,就不会受到伤害,可以尝试一下。
    2) 当前线圈距离为4mm -- Bill J --好的,所以请给我具体的调整参数。-- Bill J --线圈调整看起来不错,68nF/68nF/47nF 的13.3uH 关闭。

    在示波器捕获"Total STOP VRECT"中--这通常是您在故障期间看到的吗?
    看起来、RX 发送一个数据包、然后 TX 关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    1)由于充电过程的前半部分并不异常、我认为这不应该是调节参数的问题、
    如果调谐参数不正确、则可能导致线圈根本无法工作。 目前观察到的现象是,它可以稳定地工作。 我认为线圈的正确对齐将更加有用。 我的理解是否正确?

    2)"在示波器捕获"完全停止 VRECT"中--这通常是您在故障期间看到的吗?"
    是的、这是每次充电停止前 VRECT 的电压值、每次充电停止前、VRECT 流量都会突然增加。
    我怀疑它可能是来自 FOD 异常的 EPT、
    我可以通过设置 RFOD 来禁用它吗? 你是怎么做的?
    或者您认为它是什么类型的问题?

    3)增加 R39会显著降低充电电流、但我会尝试增大充电电流以进行验证。

    请提供更多建议、
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    2)"在示波器捕获"完全停止 VRECT"中--这通常是您在故障期间看到的吗?"
    是的、这是每次充电停止前 VRECT 的电压值、每次充电停止前、VRECT 流量都会突然增加。
    我怀疑这可能是一个来自 FOD 异常的 EPT,-- Bill J ----没有 FOD EPT。

    我可以通过设置 RFOD 来禁用它吗? -- Bill J -我知道如何在 TI TX 上执行此操作,而不是在您使用的 TI TX 上执行此操作。

    你是怎么做的? -- Bill J -- TX 将做出 FOD 故障决策。 RX 所做的就是报告它接收到的功率。 这是使用 FOD 电阻器进行设置的、FOD 电阻器是输出电流的样本、可作为接收功率的代理。 R-FOD 越大、接收到的功率越高、FOD 问题的几率就越小。

    或者您认为它是什么类型的问题? Bill J -很难说、所有常见问题都被排除了。 如果 RX 加热、它将发送热故障(EPT)并关闭 TX。 这是要检查的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们尚未收到回复、我将关闭此主题。