This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:电路设计为500mA、但当我连接150mA 负载时、Vout 降至 APP.3.2V。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782740/bq51013b-the-circuit-is-designed-for-500ma-but-when-i-connected-150ma-load-vout-drops-to-app-3-2v

器件型号:BQ51013B

您好!

当我连接时、150mA 负载输出下降至3.2V。

plz 帮助。

e2e.ti.com/.../design1_2D00_500mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1411.design1_2D00_500mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    原理图只有第1页(共4页)、您能否重新发布?
    您使用的线圈也会有所帮助?

    检查电流限制问题的第一个方面是 ILIM 引脚接地、这将设置最大输出电流。 对于500mA、应为524欧姆或更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用的线圈是 val 14uH。

    e2e.ti.com/.../7462.design1_2D00_500mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您提供原理图。
    您能否提供有关线圈的更多信息、线圈尺寸是多少或 p/n?

    在电路上尝试的一些操作:
    1) 在 AD 引脚上添加一个10k 下拉电阻器
    2) 移除 R19
    3) 减少 R16并增加 R17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我根据您的建议进行了更改。

    但输出在1.6V - 6.6V 之间持续切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用的是什么 RX 线圈?
    您能否在 RECT 时发送 Votlage 的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否有此问题的更新?