This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:有关偏置保护的问题

Guru**** 2533440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785492/lm53603-q1-question-about-bias-protection

器件型号:LM53603-Q1

大家好、

我的客户使用 LM53603-Q1、其配置类似于数据表中的图15、Rbias = 4.7欧姆设置。

 问题1)需要通过客户侧偏置引脚的接地短路测试、客户希望移除之间的偏置、以避免由于高短路电流而导致 Rbias 损坏。  

移除 Rbias 并 将肖特基二极管与 Cbias 并联是否可行?

 问题2)当偏置端口短接至 GND 时、器件以稳定的输出电压运行。 偏置端口和 VIN 都是对内部稳压器的补充供电吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    在输出电压降至接地电压以下的情况下、需要使用偏置电阻器进行保护。 如果通过具有电感的导线短路、则可能会发生这种情况。 使用二极管或接地偏置可以防止偏置降至接地以下。 仅当输出电压低于4V 时、使用二极管才会影响转换器的效率。如果输出电压为5V、则二极管将正常工作。 如果输出电压为3.3V,二极管对偏置的影响将类似于将 BIAS 引脚接地–所有 VCC 电源(在全频率下通常为30mA,在 AUTO 模式下为空载时为47uA)都将来自 VIN 而不是偏置。

    此致、Robert