This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430并联

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785315/tps5430-tps5430-parallel

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS54340

大家好、

我想说一下、TPS5430是否可以并联使用来供电?

  1. 输入1为12V
  2. 输入2为18V
  3. 两个输出均为5V 并联。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hollis、

    我建议使用具有轻负载的电流模式部件、例如 TPS54340。 如果您通过 robert.blattner@ti.com 向我发送了一封电子邮件、我可以发送单输入、双转换器设计的测试报告、该设计可以轻松地转换为您的需求。

    此致、Robert