This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:询问 TPS54424

Guru**** 2504105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780164/tps54424-ask-about-tps54424

器件型号:TPS54424

您好、支持团队、

 

我的客户希望了解以下项目:

 

  1. 需要了解整个温度和工艺变化范围内的 ISS 软启动电流(典型值5uA)的最小值和最大值
  2. FB 端子电流是多少?
  3. 谷值电流限制

是否存在任何限制电流? 当负载为空载时、客户会感到担忧。 他们看到、由于超出谷值电流限制、低侧 FET 的输出电压非常大。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Izumi San、

    我们可能还有其他未发布的 ISS 软启动电流数据、我将检查它。
    2.误差放大器输入极高阻抗。 除了泄漏电流之外、我们可能没有它的测试数据。 在任何情况下、我都希望输入电流仅为几 nA。
    TPS54424使用峰值电流限制和谷值电流限制。 如果您的电感器大小合适、则在无负载条件下也不应发挥作用。 还有-3.4A 的低侧灌电流限值。除非电感器峰间电流大于6.8A、否则这不是问题。这表示电感器值非常小、不适合使用 TPS54424的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izumi San、

    我必须在 John 的评论中添加一些内容。

    1. 在 µA 和 µA 范围内、SS 电流应保持在4.5 μ A 至5.5 μ A 范围内。 在量产过程中、25°C 时的电流应修整为+/- 0.3µA μ A 以内、并且在整个温度范围内会额外变化+/- 0.2µA μ A。 但是、这些不是我们在生产中测试的限制、因此不能保证。
    2. 25°C 时的典型 FB 泄漏电流为4nA、150°C 时的典型值增加至~30-40nA
    3. 您能否分享显示客户问题的原理图和一些波形?

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San、

     

    我的客户已被问及有关 TPS54424的其他问题、如下所示。

     

    1. VFB (稳压 FB 电压)的测量条件如何? 它是在 Iout = 0A 时吗? 请让我们知道 Iout 值。
    2. 图38所示的负载调节在整个温度范围和工艺偏差范围内可以偏离多少? 客户是否认为5倍于图38上的数据足够好?
    3. 客户想要了解 IOC_LS_SNK 的最小值和最大值(低侧灌电流限制)。 可以打开它们吗?

     

    非常感谢您的支持。

     

    此致、

    丸山市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izumi San、

    请参阅下面我的评论。

    1. VFB (稳压 FB 电压)的测量条件如何? 它是在 Iout = 0A 时吗? 请让我们知道 Iout 值。
      测量条件位于 ATE 开环上。 该值应与 Iout = 0A 相关
    2. 图38所示的负载调节在整个温度范围和工艺偏差范围内可以偏离多少? 客户是否认为5倍于图38上的数据足够好?
      通常、负载调节不随温度和工艺的变化而变化。 电气特性中指定的经稳压 VFB 电压是温度和工艺变化的考虑因素。 在图38中添加5倍数据在我看来是相当保守的。 但是、负载调节可能会受到 PCB 布局的影响、因此必须采用良好的 PCB 布局才能实现最佳的负载调节。
    3. 客户想要了解 IOC_LS_SNK 的最小值和最大值(低侧灌电流限制)。 可以打开它们吗?
      根据我们获得的数据、我建议分别使用-4.4A 和-2.5A 的最小值和最大值。

    此致、
    Anthony