This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:尺寸和引脚对引脚兼容的器件

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS544B20, TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782718/tps56221-footprint-and-pin-to-pin-compatible-part

器件型号:TPS56221
主题中讨论的其他器件: TPS544B20TPS544C20

尊敬的团队。

我们将 TPS56221DQPT 用于之前的设计之一。

现在、我们在支持5V 至20V 电压的设计中实施 USB 3.0电力输送选项。

请向我们建议  TPS56221是否有任何封装和引脚对引脚兼容的器件、它们支持以下要求。

1) 1)输入电压范围:5V - 20V

2) 2)输出电压范围:最大5.5V

3) 3)最大输出电流:25A

4)效率:>90%

我们将使用稳压器将9V - 20V 至5V 范围内的任何电压转换为电压。

如果没有封装兼容的器件、请请求您建议可用于 USB 3.0电力输送选项的任何新器件。

谢谢、此致

Vishak N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishak、

    TPS56221系列的输入电压范围最大为14V。 对于输入电压为5V 至20V 且输出电流大于25A 的情况、您需要考虑使用控制器。 根据您的具体需求、有很多选择。 我建议您在 Webench 电源设计器中输入您的要求、该设计器位于以下位置:
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的有效回答。

    我们计划使用 TPS544B20RVFT/ TPS544B20RVFT、但我们不会在 器件中使用电源系统管理器/控制器。

    请澄清以下问题之一

    1) 1)稳压器能否用作不带系统管理器/控制器的正常降压转换器 IC。 在制造过程中、器件将配置为20A 和30A 电流

    2) 2)如果我们不使用 PMBus 函数、则可以使关联的引脚保持悬空

    谢谢、此致

    Vishak N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishak、

    您可以在没有 PMBus 的情况下使用这些器件。 如果您不使用 PMBus,则可以悬空时钟、数据和 ALERT#引脚。
    数据表。 过流故障为26A (TPS544B20)和39A (TPS544C20)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的宝贵回应。

    因此、如果我们不通过外部系统监控器来控制稳压器、软启动时间是否会始终为2.7ms (默认值)、因为它没有用于外部软启动控制电容器的专用引脚?

    请澄清

    谢谢、此致

    Vishak N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishak、

    是的、它设置为默认值2.7毫秒。