主题中讨论的其他器件: TPS544B20、 TPS544C20
尊敬的团队。
我们将 TPS56221DQPT 用于之前的设计之一。
现在、我们在支持5V 至20V 电压的设计中实施 USB 3.0电力输送选项。
请向我们建议 TPS56221是否有任何封装和引脚对引脚兼容的器件、它们支持以下要求。
1) 1)输入电压范围:5V - 20V
2) 2)输出电压范围:最大5.5V
3) 3)最大输出电流:25A
4)效率:>90%
我们将使用稳压器将9V - 20V 至5V 范围内的任何电压转换为电压。
如果没有封装兼容的器件、请请求您建议可用于 USB 3.0电力输送选项的任何新器件。
谢谢、此致
Vishak N