This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:TPS54360B-Q1并联、可为故障做好准备

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785322/tps54360b-q1-tps54360b-q1-parallel-to-preparing-for-failure

器件型号:TPS54360B-Q1

器件:TPS54360B-Q1

输入:40~55V

输出:5V 3A

您好~~

我希望使用2个 TPS54360B-Q1进行并联、因为 我担心 IC 故障。

我将使用二极管来提供反向电流

 输入1 -+--- TPS54360B-Q1 1 --- DIODE1 >----   有效载荷  

        |--- TPS54360B-Q1 2 --- DIODE2 >---|  

工作是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是正确的方法、在每个二极管上使用二极管。

    谢谢

    -Arief