This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:VG

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785412/lmg1020evm-006-vg

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

你(们)好,先生  

当我测量 EVM 上的 VG 至 GND (TP4)电阻器并发现电阻器值仅为13欧姆时  

正确吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    VG 是栅极电压、在 EVM 未通电时应将其打开。 如果 VG 读数为13欧姆、则 LMG1020或 EPC2019会损坏。

    如果 LMG1020仍根据输入产生输出、则 GaN FET 可能已损坏。 您是否能够在 VG 上看到快速上升和下降时间?

    什么是 KA 与 GND 之间的电阻测量? 您的占空比和开关频率是多少?

    谢谢、