This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:WD/温度保护/I2C 信号

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785501/bq24157-wd-temperature-protection-i2c-signal

器件型号:BQ24157

大家好、

下面我们对 BQ24157有一些问题。

在数据表中、安全计时器和 WD 计时器被禁用、因此 BQ24157不是 WD 功能、对吧?

2.在数据表中、位 B7不是很清楚。 为了实现温度保护、BQ24157将进行自检测、然后进行保护或需要通过 SW 进行控制?

如果需要通过 SW 进行控制、如何进行控制?

在数据表中、对 I2C 信号电平没有太多的评价。 这可以通过电阻器上拉至3.3V 吗? 还是只能通过电阻器上拉至1.8V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    关于1、是的、BQ24157没有 WD 计时器或安全计时器。

    关于2、BQ24157具有从120 C 开始的热调节(数据表中的 TCF)。 如果太高、客户需要添加温度感测电路并编写软件来监控温度并降低充电电流和/或输入电流限制以降低裸片温度。 您参考的是哪一个寄存器 B7?

    关于3、I2C 电平为1.8V 至3.3V。

    此致、
    Jeff