This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:未使用的预充电 FET 驱动引脚

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785160/bq76200-unused-precharge-fet-driving-pin

器件型号:BQ76200

您好!

我将介绍 bq76200的预充电 FET 控制。 我可以从数据表中得知、驱动器提供-12V 电压以完全打开高侧 PMOS。 当驱动器"关闭"时、PCHG 引脚是否连接到 BAT 电位、或转换到高阻态?

如果应用设计中不需要预充电 FET、建议将 PCHG_EN 引脚接地。 在这种情况下、保持 PCHG 引脚悬空是否安全?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:
    数据表中不包含 PCHG 关闭电平、但具有与开启类似的转换时间、因此看起来会被驱动。 它会变为 PACK 或 BAT 中的较高者。

    当不需要 PCHG 输出时、它应该保持悬空(断开连接)。