This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:运行期间的典型静态电流是多少?

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783406/tps61096a-what-is-typical-quiescent-current-during-operation

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: BQ25504

我有 bq25504评估板、该评估板使用小型太阳能电池板从室内光线中收集能量。 我将以10V 的电压将收集的能量馈送到烟雾报警器、以更换此类烟雾报警器中使用的通常的9V 碱性电池。 我 的 bq25504评估板的标称输出电压为3.2V、我正在查看 TPS61096A 器件、以将电压升高到10V。 执行升压的器件必须"尽可能低能耗"。 我不打算使用 TPS61096A 的关断功能-根据烟雾报警器的定义、负载绝不应断开。 那么、我的问题是:TPS61096A 在正常运行期间的典型电流消耗是多少、当它始终为烟雾报警器提供最大10uA 的电流 时?

此致 、John O'Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    如数据表中的图1所示、有一个典型的效率图。
    请注意、即使在相同条件下、器件和环境的效率也会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢你的答复。 我的问题不是关于效率、我的问题是关于工作中的静态电流。 在我的应用中、TPS61096A 永远不会关断、它将始终以正常运行的方式为大约10微安的负载供电。 工作时的典型静态电流是多少? 不需要使用2电平转换器。

    此致、John O'Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    静态电流在无负载、无开关的情况下进行测试。
    您的电路具有10uA 的负载、因此图1更适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢你的答复。 这是我的问题所在的 TPS61096A 器件。  TPS61096A 数据表中的图1确实适用于我的应用、但我对效率不太感兴趣。 我对我的应用程序中将从存储器获取的总平均电流感兴趣。 这将包括为外部负载供电的10uA 电流以及 TPS61096A 的静态工作电流。 因此器件将进行开关并具有负载。

    从 SLVSE09A–2017年4月–2017年4月修订版 TPS61096A 数据表第5页的6.4节中、 我们可以看到:

       μA VIN 引脚的 Iq_VIN 静态电流、器件启用、无负载、无开关2.5 μ A      因此、从存储器获得的标称满漏极电流为10uA + 2.5uA =12.5uA。  但是、由于开关、它将高于此值-当器件开关时、我们可以预期超过2.5uA 的数量级会增加多少-增加一倍、10倍?

    此外、如果您有任何关于完全不使用2电平转换器以最大程度地减小其对该静态工作电流的影响的提示、我们将不胜感激。

    此致、John O'Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希约翰:

    我认为我们看到了与"图1 "相同的版本数据表。 不同输入的负载效率"。 您可以通过 Iin=Vout*Iout/(Vin*Eff)计算"总平均电流"。 当 Vout=10V、Vin=3.2V、Iout=10uA 时。 并且作为典型基准、效率接近60%-70%。


    第6.4节中列出的 IQ 不适合加载。 以下是包含 Clear description.www.ti.com/.../slyt412.pdf 的应用手册

    您是否可以共享您的系统块、以便我更好地了解您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、

    非常感谢-我们到了那里! 您建议的应用手册非常出色、我需要帮助我更准确地计算应用中存储器上的满漏极电流。

    感谢您的参与-我现在将点击绿色的“This Resolved my issue (此问题已解决)”按钮!

    此致、John O'Connor