This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 VC5X 或 VC10X 对地短路

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783847/bq76940-bq76940-vc5x-or-vc10x-short-to-gnd

器件型号:BQ76940

尊敬的所有:

   

   目前、客户制造的750套13芯 BMS 板 在充满电后损坏了3块电路板、串联的高侧电芯电压采样电路的电阻将损坏、如下图所示

从电路板上移除 BQ76940、测量 BQ76940、并找到 VC5X 或 VC10X 对地短路(一个 VC5X 对 GND 短路、一个 VC10X 对 GND 短路、一个 VC5X 对地短路)。

客户端未找到此项目的具体原因。

1.初始状态下的电池电压约为3.9v、客户将进行充电和放电循环。 当电池充电并放置一段时间以准备放电实验时、发现电池组过热。

此时测量的电池电压约为4.13v。 根据客户、电池充满电一段时间后、电压将下降。

2.移除 BQ76940、测量每个引脚到 GND 的阻抗、并找出 VC5X 或 VC10X 对地短路

实验1. VC5X 的直接接地测试、热芯片、电压采样电路的热阻而不会损坏。

2.在多次实验之后,脱位布置和插入将导致 VC5X 对地短路

生产线工人在装配过程中的连接和插入过程中可能会发生脱位、但他们会立即纠正。 此时、BQ76940不会损坏、或无法充电。

问题1. 为什么电池充满电后出现问题

2.为什么烧毁会放置所有高侧串联电阻器? 请帮助分析可能的原因、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、
    原理图段中没有任何明显的现象会导致损坏。 此部分未显示功率滤波器组件。 对于受损设备不允许充电的评估似乎是正确的。
    不清楚为什么在充电后会出现损坏。 该器件可能因过载而受损、并且在施加更高的电压之前不会短路。
    2.如果 VC5x 短接至 GND、D1将导通、VC5输入电阻器可能会看到大约20V 或0.4W。 中间组的输入可能全部超过绝对最大值 它们可能会传导意外电流和/或因情况而损坏。 如果它们钳位到 VC5X、ESD 电路可能会发生这种情况、则每个输入电阻器中的功率会随着电池电压升高而增加。 如果 VC10短路、则是过载的顶部组。 如果电池13在施加大约40V 电压的情况下被拉至接地、则电阻器中的功率为1.6W。 叠层电压越高、可能导致变色或烧焦的耗散和预期温度就越高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:

    感谢您的回复。 我同意你的意见。 我想知道哪些情况会导致器件因过载而损坏? 我认为在组装过程中不会造成任何损坏。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、
    该器件未以某种方式出现故障。 损坏器件的基本方法是长时间在低电平下或在高电平下超过最大绝对值、超出 ESD 特性、即非常高的电压和电流、但时间非常短。 ESD 能力也受到限制。
    该部件的电源由5个电池组提供。 对于 VC5X 至 GND 短路、较低的组似乎已超过一定的限制、并在 VC5X 和 VSS 之间短路。 对于 VC10X 短接到 VSS、VC5X 到 VSS 和 VC10X 到 V5X 似乎在 IC 内部短接。
    当 VC10x 短接至 VSS 时、VC5X 是否也短接至 VSS? 当然、短路不在 IC 外部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:

    我们看到结果是 VC10x 短接到 VSS,VC5X 并非总是短接到 VSS。 但是、如上所示、损坏部件也是高电芯输入电阻器、三个损坏板是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    电池节数较多的组件可能会因电压较高而损坏。 IC 的损坏可能是由电气过载造成的、当然、挑战是如何发生。 从 VC10X 短接至 VSS 而又没有将 VC5X 短接至 VSS 似乎非常不寻常。 请仔细检查电路板、并查看电路板上是否存在一些短路。 如果问题似乎与组件有关、请联系 TI 质量团队、通过供应链进行故障分析。