This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:输出电容较小时的工作原理

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783817/tps61020-about-the-operation-when-the-output-capacitor-is-small

器件型号:TPS61020

大家好、团队成员

TPS61020的输出电压变为与输入电压相同的电位。
虽然设定电压被设定为3.05V 并且使能引脚被上拉至
电源电压、但是输入电压在没有被提升的情况下被输出。
FB 引脚上的电压为0.35V、因此它应该可以工作、但不工作。 

  请告诉我原因是什么。 此致 Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    您可以分享更多详细信息吗? 负载条件如何? 是否在启动期间加载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    感谢您的支持。
    此事件是一种罕见的事件、在通过输入2.2V 稳压电源将输出上的负载从1mA 更改为20mA、然后将1mA 时会发生。
    在负载轻负载时、似乎正在执行升压操作一次、但电压会立即下降。 这是由输出电容器的容量造成的吗?

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    如果在正常运行期间发生输出过载、转换器将返回到预充电状态、从而防止输入总线过载。 如果输出电压降至低于输入电压100mV 以上、转换器将返回到第一个预充电启动阶段。 这将再次重新启动启动序列、并应用原始的进入和退出要求。

    您可以为我分享您的原理图吗? 如果在失败后移除了负载、请尝试是否可以恢复。
    什么是输入电源? 它是否始终稳定且工作良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu San

    在这种情况下、当20mA 的负载更改为1mA 的负载时、可能会发生这种情况。 因此、我认为这段时间的原因不是过载保护。

    我将附上一个原理图。 在该电路中、电容器的电容不能根据客户要求增加输入和输出电容。 我认为输出电容器是问题的原因、但我不知道原因。

    昨天所附图表中使用的电源使用稳定的电源。 实际上、我们计划使用电池。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    很抱歉、我不理解负载瞬态。
    黄色的信号是什么? 它是 BAT 引脚的电压吗? 您能否测量电感的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    我将回答您的问题。

    黄色信号是输出电压。 设置电压为3.05V。 BAT 引脚上的电压为2.2V (在这个图中、使用一个经稳压的电源)。
    无法立即测量电感电流。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    很抱歉、我不熟悉这种范围。 什么是粉色信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    感谢您的及时支持。
    我将回答您的问题。

    粉色线是主侧电源。
    我认为这与这种现象无关、因此请忽略它。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    现在、让我用我的语言来描述这种现象:
    该电路将2.2V 的稳定电源升压至3.05V 的目标输出电压。 当负载从20mA 变为1mA 时、输出电压会大幅下降、然后等于 VIN。 大约40ms 后、Vout 再次恢复到目标值。
    我是对的吗?

    请显示 Vout 下降时刻周围的波形。 它看起来是尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    民秋さん μ A

    私はあなたが見ているデータは異なるかもしれないと思います。μ A

    Voutが目標値に戻りません。負荷が20mAから1mAに変化すると、数回スイッチングしますが、VINの電圧になります。μ A

    もう一度データを貼り付けます。μ A

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi:

    很抱歉我不清楚日语~

    我注意到我感兴趣的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Minqiu San

    所附数据似乎与一些其他数据一起粘贴。

    抱歉、我将再次粘贴数据。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    您是否可以分享我提到的左红色圆圈的清晰波形。 Vout 下降的时刻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu San

    l 在输出电压再次下降时更新数据。
    底部有一个放大的波形。
    您可以看到、电压瞬间下降。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    很抱歉、它仍然不够清晰。
    请用20us/div 或甚至短整型放大、以确保 SW 点清晰运行。 恐怕采样率和记录功能对于该波形来说足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    很抱歉、但很难为您的请求做好准备。

    我的想法是、在某些情况下、由于输出电容器很小、因此可能无法充分驱动它。 但我不知道内部结构。 如果在目前的现象中存在某种可能的机制,请告诉我。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    在我们的实验中、当 Cout=1uF 时、我无法重新生成该现象。 因此、压降时刻的行为是导入的、以便我尝试重新生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    非常感谢您的支持。

    即使是我的客户、20个案例中也有一个。
    请告诉我是否可以增加验证参数的数量?

    此外、我们再次请求扩展我们请求的下降范围。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    我给你做了一个私人按摩。 您可以通过其他方式与我联系。 我将首先关闭此帖子。

    请了解、工作波形对于分析电路行为非常重要。 我最好能在实验室中重新生成问题。