This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:通过软件关闭 TPS53679上的相位

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785483/tps53679-tun-off-the-phase-on-tps53679-8-by-software

器件型号:TPS53679

您好!

客户想要确认 TPS53679 /8是否可以 通过软件或必须通过硬件配置关闭相位。

您能否给出评论、因为我们在 GUI 中找不到相对项?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    客户是否希望在负载电流变化时添加/删除相位、或在不进行硬件变化的情况下永久关断相位?

    对于第一个选项、请确保已选择启用动态切相(静态选项卡下)并将其写入控制器。

    对于选项2、您可以写入 MFR_SPECIFIC_20以永久禁用某个相位。  

    如果他们希望最大限度地提高效率、让控制器自行决定相位数是最佳选择。 手动加/减也会影响瞬态响应、因为在负载阶跃期间添加相位的 PMBus 命令比瞬态本身慢得多。 根据瞬态持续时间、客户将看到更差的下冲和可能更差的过冲。 MFR_SPECIFIC_20的命令最好留待实验和概念验证证明、而不是在运行期间动态使用。 如果相位数必须下降、将该 CSP 线连接到3.3V 是最佳选择。

    谢谢、

    Carmen