This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:输出电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ25120A, BQ25150, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785101/bq24074-output-voltage

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ25120ABQ25150TPS63020

你(们)好  

我能否获得4V (恒定)@1.5A 的稳压输出。 此应用用于为 GSM 模块供电  

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当存在 VIN 时、BQ24074的输出稳压至4.4V、并在缺少 VIN 时输出电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复

    我的 VIN 为5V (稳压)。 是否可以将 BQ24074的 Vout 设置为在电池存在时调节的4V? 我希望电池充电器为我的电路提供4V @1.5A 电流。 请给我推荐一个合适的解决方案!!!

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要什么充电电流? BQ24074没有可调输出电压。 BQ25120A 是一款具有可调节降压转换器和 LDO 的300mA 充电器。 BQ25150是一款具有 LDO 和 ADC 的500mA 充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所需的充电电流为1000mA、我将其连接到电流高达1.5A 的 GSM 模块

    此致。

    Kirthivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirthivasan、您好!
    如果您需要恒定4V、当输入不存在且您处于仅 BAT 模式时会发生什么情况? 充电器之后是否有升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharafadeen

    不、充电器后没有升压转换器、控制器有一个3.3V 稳压器。 请推荐!!!

    谢谢、此致

    Kirthivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 BQ24074可调节至4.4V、并且您需要恒定4V 电源轨、因此我建议使用降压/升压转换器。 了解一下 TPS63020。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我已相应地修改了我的电路