This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLC59582:TLC5958

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785362/linux-tlc59582-tlc5958

器件型号:TLC59582
主题中讨论的其他器件:TLC5958

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我们计划将 TLC5958用于 RGB LED 矩阵、但 我在   FPGA 方面没有经验。

他们的任何最佳 IC 都可以在 SPI 中工作吗?  

nsprateep@sirveen.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果矩阵不是太大、这意味着不需要太多的 TLC5958器件、则可以使用 MCU GPIO 与该器件进行通信。
    如果矩阵太大、这意味着可能需要一些 TLC5958器件、我建议使用 FPGA 或使用具有 SSI (bi-SPI、qual-SPI)接口的 MCU。

    此致、
    肖恩。