This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:电阻分压器、CF、压摆率

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784133/tps62826-resistor-divider-cf-slew-rate

器件型号:TPS62826

尊敬的*:

我们希望在设计中使用 TPS6282x、但有几个问题。

1) 1) 在 DS 中表示 R2不应高于100kOhm、然后为应用选择100k Ω。

如果我们喜欢 R2、那么好处是系统在噪声方面更容易产生干扰、但效率却很低?  

2) 2)我们是否总是计算出 CF (C3)为12uF/R2? 如果有更大的负载电容器会怎么样?

3) 3)我们需要或轨为 Vout = 1.1V、Ioutmax = 2A、Iouttyp = 1.4A、最大压摆率 为25mV/us

1.25ms 的 SS 时间与压摆率之间有何关系、TPS6282x 是否支持25mV/us 压摆率?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于您的第一个问题、数据表中报告的值是轻(低)负载下的效率。 您可以使用较低的 R2值来改善噪声抑制、但会影响效率。 前馈电容器作用于补偿网络、因此您可以为应用选择输出电容器、检查稳定性并最终添加前馈电容器。 理论上、前馈电容器会引入极点和零点、并利用其值、您可以修改相位裕度。 最后、所述的情形似乎正常;压摆率是指输入电压? 在这种情况下、您可以用1.1V 除以软启动时间(1.25ms)来评估 SR、您将看到您的电压主要低于25mV/us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于不活动、我将关闭此帖子、但您可以重新打开它、我很乐意提供进一步的支持。