This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:具有 TPS26624的模拟电流监控器输出功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784174/tps2662-analog-current-monitor-output-function-with-tps26624

器件型号:TPS2662

您好、Kari、

在下面的 E2E 案例中、您提出了如下问题。

ILIM 引脚具有流经连接到 ILIM 引脚的外部电阻器的电流信息。
连接 I-V 转换器(运算放大器-ve 输入连接到 ILIM 电阻器、+ve 输入连接到 RTN)将提供与流经负载的电流相对应的电压。

请查看以下 TPS26624原理图、了解其是否可以工作模拟电流监控器输出功能。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    我们将对此进行审查、并在几天内返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、

    请尽快让我回答您的问题。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    很抱歉耽误你的答复。

    我已检查此情况、TPS2662上的 ILIM 电压保持在1V 的固定电压、与输出电流无关。 因此、不能使用 ILIM 来监控输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lokesh 您好!

    我之前得到了如下答案。

    " ILIM 引脚具有流经连接到 ILIM 引脚的外部电阻器的电流信息。
    连接 I-V 转换器(运算放大器-ve 输入连接到 ILIM 电阻器、+ve 输入连接到 RTN)将提供与流经负载的电流相对应的电压。 "

    哪一个是正确的答案?
    您是说 ILIM 引脚上的电流信息不是输出电流的信息?

    如果客户检查 ILIM 引脚的电流不是输出电流、所附的原理图是否可行?

    请让我得到您的友好解释。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    我已通过电子邮件对此进行了回复。