This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817A:您是否有一个 Excel 文件可以计算 UCC3817A 的器件参数而不是 MathCAD?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3817A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785346/ucc3817a-do-you-have-an-excel-file-which-can-calculate-parts-parameters-of-ucc3817a-not-mathcad

器件型号:UCC3817A

 大家好、

 我的一位客户正在使用 UCC3817A 为其下一代产品设计 PFC 电路。

 他们知道  有一个用于 UCC3817A 外设部件计算的计算器 、该计算器可在 MathCAD 软件上使用。

 但他们没有 MathCAD 软件。

 您是否知道可以 计算器件参数而不是 MathCAD 文件的任何 Excel 文件?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC3817-Design-Procedure.pdfHello Kazuya Naka,

    此部件没有可用的 Excel 计算器。

    附件是 Mathcad 计算器的 pdf。 如果 Mathcad 许可证不可用、则可以使用此选项将公式放入 Excel 中。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您的回复。
    我了解到没有任何用于 UCC3817A 器件参数计算的 Excel 文件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。