This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:执行 GPCRA0后、更新状态为0x06

Guru**** 2648615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783474/bq27426-after-do-the-gpcra0-update-status-is-0x06

器件型号:BQ27426

您好、专家、

作为标题... 为什么它变成0x06? 我无法找到位3的描述。 这意味着什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    更新状态06表示学习成功、这意味着 Qmax 和 Ra 已学习。 GPC ra0对 Ra 和 Qmax 进行计算、因此可以说已经了解到。 但是、您可以将其改回00、因为这是系统端 ROM 监测计、此类监测计的更新状态不同、应为00而不是06。 将其更改为00。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    但 TRM 未显示位2。 Bit0是 Qmax 更新、bit1是 Ra 表更新、bit2是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRM 表示、如果要执行学习、应设置 TRM 的位0和位1。 IE 11 => 03。 如果您要开始学习、则更新状态应为03、然后在发生学习时更新状态将递减。 如果发生学习、将设置 Qmax 和 Resup 标志。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    是的、我在学习周期中使用了 bit 0和 bit 1。 那么、位2是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有。 忽略。 如果这是您应该关注的标志、则在 TRM 中会定义该标志。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    完全理解。 感谢您的支持。