This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:故障情况

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785317/tps61181a-failure-conditions

器件型号:TPS61181A

大家好

如果我们问 TPS61181A、您会介意吗?

请参阅附件文件、然后您能给我们回复吗?
e2e.ti.com/.../20190322_5F00_TPS61181A.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    1.如果 C2断开、环路将无法正常工作、器件可能会关断、我不知道热性能。
    2.如果 C3开路,R2上的电压将下降,您应与电阻器供应商联系以计算热问题;
    3.如果 D1短路,设备将不会切换,因此不要担心过热问题;
    4、是;
    5.是;
    6.请勿执行此操作,设备将失败;
    7.8.它不能正常工作,我不确定热性能;
    9.是的、它不会输出电流;
    10.如果电感器短路,它将不会切换,温度不是问题;
    肖恩