主题中讨论的其他器件: TLC59116
您好、E2E、
客户希望 申请 tlc59208f 的示例代码。
下面是他们面临的挑战。
其产品的软件是 Linux 基础软件,内核版本是4.4。
他们 需要以下驱动程序/实用程序来启动 tlc59208f:
(1) I2C 驱动程序:基本而言,如果 tlc59208f 遵循标准 i2c 协议,则可以 使用主板的(Qualcom IPQ4018) I2C 驱动程序。
此外、如果我们手头有 I2C 驱动器、请与 客户分享以供参考。
(2) tlc59208f 驱动程序:它将通过 I2C 接口控制 tlc59208f 芯片。 控制/操作可能是:tlc59208f 初始化、指示灯亮起、指示灯熄灭... 支持的调试功能。
另外、驱动程序还将支持从 Linux 用户空间发出 ioctl 请求(请参阅下面的项目(3))。
(3) (Linux 用户空间) 的应用程序或实用程序或示例代码 ,用于向 tlc59208f 驱动程序发出 ioctl 命令以 配置 tlc59208f 芯片或从 tlc59208f 获取信息。
您能不能高兴地帮助我们检查我们是否有这些用于移植的代码/软件组件来启动/控制 tlc59208f?
BR、
Jason