This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601DEVM-877:BQ25601DEVM-877

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601DEVM-877, BQ25601D, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782035/bq25601devm-877-bq25601devm-877

器件型号:BQ25601DEVM-877
主题中讨论的其他器件: BQ25601DEV2400

尝试将 EV2300与 BQ25601DEVM-877和 Battery Management Studio 结合使用、但 Battery Management Studio 似乎不会

了解 BQ25601D 器件。

当我启动 Battery Management Studio (我的 USB 连接到 EV2300、后者插入到 BQ25601DEVM-877 I2C 线路)时、

双击显示 BMS 应使用的所有部件、BQ25601D 不在下拉菜单中。

此外、我不确定我的计算机是否实际连接到 EV2300。

我只是尝试启动评估板。

你能给我一些方向吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最近、我们建议客户使用 EV2400接口板连接充电器 EVM 板、您也可以订购它来进行相同的评估。

    请单击以下链接了解更多详细信息。

    谢谢

    EV2400 EVM 接口板使兼容 IBM 或其他类型的 PC (具有其特定平台所需的驱动程序)能够通过通用串行总线(USB)端口与德州仪器(TI) SMBus 或 I2C 接口电量监测计进行通信。 除了该板、还需要 PC 软件来解读电量监测计数据、从而完成评估系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、由于 EV2300无法正常工作、我必须购买另一辆电动汽车...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否订购我们推荐的 USB 接口工具 EV2400?
    谢谢