This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:连接了负载时的启动问题

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784883/tps61021a-startup-problem-with-a-load-is-connected

器件型号:TPS61021A

您好!

我正在使用 TPS61021A 测试设计。

输入电压为0.9V 至1.8V

输出电压为2.2V

输出电流为100mA  

我有一个与所连接的 webench 非常相似的设计。 我在输入端有更多的电容器。

电感器是 Coilcraft 推荐的数据表。


当我在连接了小负载(电流为100mA 的电阻器)的情况下施加0.9V 至1.8V 之间的功率时、输出电压保持在0.7V 左右

如果我移除负载、输出将以2.2V 的电压运行。


问题出在哪呢?  首先需要检查哪些内容?

它是否可以是直接连接到 Vin 的使能端?

谢谢!


  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61021A、建议在空载条件下启动。 它无法以100mA 负载电流启动。 因此、请在空载时启动、然后添加负载!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Webench 提供了有关最小电压的警告、但我没有看到任何有关负载的警告。

    是否可以调整某些组件以使其正常工作?

    数据表中是否有任何有关这一点的指示?


    在另一个答案中、您将讨论启动时200mA 负载的可能性。  我仅处于100mA。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它在 IC 内部是固定的、因此无法更改启动电流。 您可以在数据表第7.3.7节中找到相关说明:但此100mA 电流具有较大容差、当 Vin=0.9V 时、电流可能仅小于50mA。 这就是我们建议客户在空载时启动的原因。