This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:在器件关断时降低输出电流

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781982/tps61088-reducing-output-current-when-device-is-in-shutdown

器件型号:TPS61088

大家好、我的应用是将3个"C"电池的电压升至6V 以运行电机。 标称电机电流为200mA、但接近失速时可高达1A。

我目前正在使用 TPS61088、但我发现、即使器件处于关断状态、由于内部二极管、它仍输出~4V 电压。

切断此电流的唯一方法是在输入端使用2A 负载开关、对吧?

您是否有另一个将完全关闭输出的升压转换器? 这对于电池寿命非常重要。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请指定您的 Vin 范围? 输出电压为6V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为3.3V 至4.5V。 是的、输出电压为6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61088、即使输入处于关断模式、也会通过上部 FET 体二极管连接到输出侧。 因此、您可以添加一个负载开关、以将其与负载断开。