This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676输出在5V 时不稳定

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784648/lm2676-lm2676-output-not-stable-in-5v

器件型号:LM2676

大家好、
根据数据表的数据、我制作了一个带有 lm2676-5的小板、以提供5V 3A 的电源、测量输出电压时提供5V 电压、但当输入电压从16V 上升时、输出电压会变为6V 甚至更高
有人能告诉我电路会发生什么情况吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能不能布置电路。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电路与数据表相同、线圈为33uf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电容器的组成是什么? 它是一种电压模式器件,输出电容器的选择以及相关的等效串联电阻(ESR)会影响输出纹波电压的量和控制环路的稳定性。您是否使用数据表第15页和第16页中给出的电容?
    此外,开关节点如何观察16V 以下和16V 以上的输入(共享波形)? 您是否还可以共享设计的布局。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次感谢您的回答。
    我向您发送了方案
    电容器是具有低 ESR 的 Panasonic 电容器
    线圈为33uH 的冷木
    谢谢你

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请将10nF 缓冲电容移除至330pF 左右。 此外,输出电容器的 ESR 也会形成零点,对于器件的闭环性能至关重要。 使用的输出电容器的 ESR 是多少? 您能不能使用180uF 电容,ESR 约为125m Ω 左右。

    ----阿姆布雷什