This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:当输出电流为150mA 且电压为-12V 时、输出电容值是否可以降至100uF 以下?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784216/lmz34002-can-the-output-capacitor-value-be-reduced-to-less-than-100uf-when-the-output-current-is-150ma-with--12v

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

 大家好、

 我的一位客户正在设计 一个电源电路 、该电路将 LMZ34002用于他们的下一个产品。

 但它们的产品具有空间和高度限制。 因此、它们需要减小电源输出电容器值。 其输出电压和电流为-12V/150mA。 输入电压为+12V。

 在这种情况下、输出电容值是否可以降至100uF 以下? 答案是肯定的、最小值是多少?

 此外、他们还希望将电解电容器用于输出电容器、因为最近很难获得陶瓷电容器。

 输出陶瓷电容器是否 可以替换为 陶瓷电容器?   

  

 请给我您的意见或建议。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    让我联系应用工程师、他们可能会提供有关使用这些器件的更多信息。 一般来说、建议遵循数据表规格。 在这种情况下、所需的最小外部输出电容为100uF、我怀疑这是出于稳定性的原因。

    我建议使用 LMZM23601并将其配置为反相应用。 有一个应用手册可以方便地完成此过程。 请查看 此链接 、并告诉我您的想法。 请勿测试输入电压为24V。 与 LMZ34002相比、此替代解决方案肯定需要输出电容。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    由于您在相对轻的负载下运行、因此您可以使用更少的输出电容来摆脱这种情况。 我坚持在输出端使用47uF。  

    我随附了使用您的工作条件的仿真理论波特图 pdf:VIN=12V;VOUT=-12V;IOUT=150mA。 这将使您能够在保持稳定的同时将输出电容减半。 仍建议对设计进行基准测试以验证稳定性。

    e2e.ti.com/.../LMZ34002_5F00_Theoretical_5F00_BodeSim.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    非常感谢您的回复。
    我将通知客户您的仿真数据。 此外、我还将介绍 LMZM23601和应用手册。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。