This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606EVM:关于同步操作

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, LMZM33606EVM, LMZM33603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825262/lmzm33606evm-about-synchronization-operation

器件型号:LMZM33606EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM33606LMZM33603

您好!

客户正在使用 EVM 评估 LMZM33606。
关于评估结果有两个问题。

 关于同步操作

评估条件为:
VIN=24V、VOUT=5V、 同步输入:400kHz (高=5V、低=0V)

但是、无法执行正常的外部同步。
(它的运行频率与同步频率不同。)
根据数据表、外部同步应该能够在350kHz 下实现。
请问 原因是什么?



同步开关抖动

600kHz 的同步频率能够正常运行。
但是、开关抖动很大。
包络模式的示波器测量结果为30nsec。
客户希望减少抖动。
您能告诉我如何改善抖动吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    1.您能否在同步前后提供 EVM 上外部同步频率和 SW 节点的探头。 我看到您提供的是5V 高电平/0V 低电平、这是遵循数据表建议的。 占空比是否介于10%和90%之间? 我猜您的 RT 电阻器频率设置为400kHz、外部同步频率设置为350kHz? 对于24VIN/5V 输出、从400kHz RT 模式切换到350kHz 同步模式不应存在任何问题。

    2.您的负载电流是多少? 根据负载电流的不同、您可能处于 DCM 和 CCM 之间的转换阶段、这可能有点抖动。 在1A 左右及以上的电流下、您不应看到太多抖动。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您对此有任何更新吗? EVM 应能够在外部与函数发生器同步、并以最小传播延迟在 RT 模式和同步模式之间无缝切换。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的支持和消息。
    我还没有收到他们的回复。

    顺便说一下、您是否已在 EVM 上确认此问题?

    我没有 EVM。
    因此、我无法确认客户中发生的现象。

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    如果客户在 EVM 上遇到外部同步问题、可能他们未移除 J6跳线。 我将 EVM 带到实验室、并针对以下条件进行了测试(VIN=24V、VOUT=5V、IOUT=4A、RT 模式= 600kHz;同步模式= 350kHz)。 您可以看到、经过一些延迟后、开关节点从600kHz 变为350kHz。 这就确认了在上述条件下、EVM 可以从外部同步到350kHz。

    e2e.ti.com/.../LMZM33606_5F00_SYNC_5F00_E2E.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的友好支持。
    客户再次使用 EVM 执行了同步操作测试。

    测试条件为:
    Vin=24V、Vout=5V、"RT 模式= 600kHz→同步模式=400kHz"、Iout=无负载

    LMZM33606外部同步操作成功。

    但是、有些情况下具有宽开关占空比和窄情况。
    宽占空比和窄占空比交替重复。

    客户想要固定占空比行为。
    (占空比变化可能在图像中显示为噪声。)

    当外部同步设置为420kHz 或更高或输入电压降低时、此现象消失。

    这种现象的原因是什么?

    e2e.ti.com/.../LMZM33606-waveform.pdf

    此致、
    Yusuke

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我将在实验室中使用 EVM 对此进行检查。 让我收集一些数据、并在明天返回给您。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的回答。
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我将 LMZM33606EVM 带到了实验室、并针对以下方面进行了测试:

    • VIN = 24V;VOUT = 5V;IOUT =空载;RT 模式= 600kHz;外部 SYNC = 400kHz、350kHz、315kHz

    EVM 的 J6开路、一个外部功能发生器连接到 SYNC 和 GND。 在同步过程中、我没有看到任何间歇脉冲。 附件是一个压缩文件夹、具有不同的测试条件: e2e.ti.com/.../2548.Orbison_5F00_24Vin_5F00_5Vout_5F00_SYNC_5F00_NoLoad.zip

    只有当我低于350kHz 的建议同步频率时、电源模块才会出现正确的 SW 运行问题。 SW 节点开始在320kHz 及以下频率振荡。 捕获315kHz 的波形以显示窄脉冲所见的间歇性故障。

    根据波形、CH 2 (SYNC)看起来大约为1.25 DIVS、对应于400kHz。 您能否简单地确认这是客户的案例?

    我需要与设计工程师讨论这种差异。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我建议您测试 EVM 的一个简单修改是移除钽电容器(C11)。 输入、输出、开关频率和输出电容的组合可能会导致开关运行不稳定。 移除 C11将降低输出电容并移除一些有助于实现稳定性的输出 ESR。

    以350kHz 的频率、大输出电容和5V 输出运行器件可能是临界情况、这会导致 EVM 出现不稳定的迹象。 在1.2V 和1.8V 等较低输出电压下、钽电容器可能更合适。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的大力支持。
     同步操作
    同步频率与设置不匹配的原因是同步电压所致。
    由于将同步电压更改为3.3V、因此工作正常。

    但是,出现了另一个问题。
    能否检查所附文件?  
    让我再问一个问题。

    e2e.ti.com/.../LMZM33603-LMZM33606.pdf

    由于触发时序复位、同步时钟在300kHz 至400kHz 之间变化。
    同步时钟和开关频率被移位。
    在最坏的情况下、同步需要10个时钟周期。
    LMZM33606和 LMZM33603都出现了该问题。

    您能给我提供有关此原因以及如何解决此问题的建议吗?

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的大力支持。
     同步操作
    同步频率与设置不匹配的原因是同步电压所致。
    由于将同步电压更改为3.3V、因此工作正常。

    但是,出现了另一个问题。
    能否检查所附文件?  
    让我再问一个问题。

    e2e.ti.com/.../1122.LMZM33603-LMZM33606.pdf

    由于触发时序复位、同步时钟在300kHz 至400kHz 之间变化。
    同步时钟和开关频率被移位。
    在最坏的情况下、同步需要10个时钟周期。
    LMZM33606和 LMZM33603都出现了该问题。

    您能给我提供有关此原因以及如何解决此问题的建议吗?

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的大力支持。
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    1. 我不熟悉触发计时复位。 您能否解释一下这是什么以及如何获得 CH 3波形? 对于我之前发送的设置和波形、示波器始终在 CH3 (SW 节点)的上升沿触发。  
    2. 您是否有机会移除 LMZM33606EVM 上的聚合物铝电容器(C13)并重新测试? 理想情况下、您需要将外部同步时钟固定在所需的开关频率、以便器件可以根据时钟进行外部同步。
    3. 如果您移除了 LMZM33606EVM 上的 C13电容器并将最小同步频率设置为350kHz、波形会是什么样的?
    4. 在您看到通道2 (SW)发生变化的同一波形中、您能否缩小? 我想了解同步成功的时间以及软件退出同步所需的时间。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的响应和支持。

    "我不熟悉触发计时复位。 您能否解释一下这是什么以及如何获得 CH 3波形? 对于我之前发送的设置和波形、示波器始终在 CH3 (SW 节点)的上升沿触发。 "

    →抱歉、我的解释不够充分。
    “触发定时重置”是客户应用程序中的一项功能。
     根据应用规格、时钟频率可能会瞬间改变。
     如果同步时钟在300kHz 和400kHz 之间来回切换、则会发生报告的问题。
    如果时钟波动、发送的同步是否会丢失?
    请在时钟波动后告知 LMZM 的速度?

    "您是否有机会移除 LMZM33606EVM 上的聚合物铝电容器(C13) 并重新测试? 理想情况下、您需要将外部同步时钟固定在所需的开关频率、以便器件可以根据时钟进行外部同步。
    如果您移除 了 LMZM33606EVM 上的 C13电容器 并具有350kHz 的最小同步频率、波形会是什么样的?"

    →我会尝试这种方法。

    ”在同一波形中,您看到通道2 (SW)的变化,您能否缩小? 我想了解同步成功的时间以及软件退出同步所需的时间。”

    →我将与客户联系、请求获取波形。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    请通过 j-hua@ti.com 离线联系我、以获取有关此故障排除的更频繁更新。 我必须查看外部同步频率的波动是否会导致器件同步功能出现问题。 我想补充一点、当您动态更改外部同步时、我希望内部 PLL 电路具有一些延迟并对新的开关频率做出反应。 这可能是您看到"要同步的10个时钟周期"的原因。 您能否提供 CH2同步到 CH1以及 CH2不同步到 CH1时的时间段测量(逐周期)? 从您所附的 pdf 图像中、时间刻度分段不清晰。  

    此外、请提供一些有关客户测试的更新、以便我了解我的建议是否以任何形式有所帮助。 我将关闭此主题并等待您的回复。

    此致、

    Jimmy