主题中讨论的其他器件: BQ25601
尊敬的*:
我对 BQ25606有几个问题:
1) 1)如果我们希望始终使用 ILIM (8)引脚设置输入电流限制->我们是否将 D+和 D-短接或保持悬空?
2) 2)当 BQ25606处于 OTG 模式时、我们是否必须将 OTH (6)引脚上拉至 Vbat (引脚13、14)或 VSYS (引脚15、16)?
a) OTG 引脚的推荐上拉电阻是多少?
b)在正常模式下、OTG 引脚的推荐下拉电阻是多少? 可以直接连接到 GND?
3) 3)启用低电平充电时的引脚 CE、如何禁用充电? 浮动或上拉至?
4) STAT 引脚5 ->如何知道充电完成还是充电器处于睡眠模式?
a)如果我们使用 LED 指示充电、错误或充电完成,我们是否将 STAT 上拉10k 至 REGN?
5) 5)我们可以在 REGN 引脚上使用10uF 电容吗?
6) 6)我们在 DS 中看到 RT1和 RT2的计算、但在哪里可以得到 RTHcold 和 RTHhot?
a) 0°C 时、RTHcold 是热敏电阻的电阻、 60°C 时、RTHhot 是热敏电阻的电阻吗?
b) VT1和 VT5的值是多少?
7) 7)我们可以在 BTST 上使用100N 吗?
8)输入电容、DS 建议3A 充电时电流为22uf、但 WEBENCH 计算出的电流仅为1uf??
A)从5V 3A 和12V 3A 充电的最大输入电容器是多少? (我们不通过 USB 电压充电)
B)如果使用 OTG、 则 VBUS 引脚24上的最大电容是多少
BR、
David。