This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:使用 LM73605构建降压/升压逆变器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783103/lm73605-use-lm73605-to-build-buck-boost-inverter

器件型号:LM73605

大家好、

我的客户正在寻求能够实现12V 输入和-5V 输出以及3A 负载能力的解决方案。 为此、我建议将 LM73605用作降压/升压逆变器。 我使用我们的 TINA 进行仿真、您是否可以帮助检查我的以下原理图是否符合此要求? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../LM73605-12V-to-_2D00_5V.TSC

下面是我建议客户 使用的原理图、电感器与 TINA 仿真文件不同:

通过仿真、功能正常、您能帮您仔细检查原理图。 BTW、如果客户希望使用 Enable 和 PGOOD、请提供有关 此案例的任何建议或有用指导、非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我已将您的问题转发给产品专家进行审核!
    他们会在几天内给您回复并提供建议。
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢反馈、等待专家的建议、并希望我们能为客户提供解决方案来赢得这一案例、非常感谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    您能否确认客户将使用且您希望查看的原理图是您共享的 TINA 文件还是映像?

    我使用8 μ H 电感器重新进行仿真、我同意这看起来不错。

    对于 EN 引脚、可将其连接至高电平、以便器件在输入电压超过 UVLO 时导通。 如果您需要增强对导通点的控制、可以使用分压器根据 EN UVLO 来改变导通点。

    关于 PGOOD 引脚、您需要使用上拉电阻器(< 20V)将该引脚连接到高电平。 然后、PGOOD 引脚可用作器件何时处于稳压状态和何时处于稳压状态的指示器。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    感谢您的支持、您可以将图像一与参数一起使用、对于 TINA、它仅用于仿真目的。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    感谢您的澄清。 那么、这对我来说很好。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn