This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:看门狗功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818695/tps3705-watchdog-function

器件型号:TPS3705
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G14

根据数据表、如果看门狗时间超过1.6秒、WDO 应该变为低电平。但是、我尝试将 WDI 信号持续拉至接地10秒甚至更长时间、但看不到 WDO 信号有任何差异、 在整个测试过程中保持逻辑高电平。 我已经使用多个样本对其进行了测试。

数据表中是否存在我误解的东西。 是否有不同的方法来测试看门狗功能?

还有其他信号会添加到逻辑中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    您在此处是否有示例的示波器截图? WDO 应该会下降。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在此处添加示波器捕获?

    我可以附加什么方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    是的、请保存图像、您可以使用文本框上方工具栏中的"插入/编辑媒体"选项附加到答复中。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    由于某种原因、您的 WDO 似乎锁定在高电平。 您是否有我可以看到的应用原理图?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../reference-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    您是在测试还是连接到 GND 时断开 WDI?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试时、WDI 被拉至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    此案例是否有任何进一步的更新?

    此致
    Jeril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    我正在努力从我们的产品专家那里获得有关此器件的一些答案、我们正在尝试找出您的应用出现了什么问题。 我将在下周向您汇报。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeril、

    我一直在研究这个问题、我想验证一些事情。 您在 PFI 上的电阻分压器计算为2.506V、但您似乎在寻找1.25V 的阈值? 此外、在测试 WDO 时器件是否复位?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您对此有更新吗? 它会延迟、我们预计本周将关闭该设计

    请告诉我这是否是芯片的限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeril、

    正如我在上面的消息中所说、您能澄清一下这些问题吗?

    "我一直在研究这个问题、我想验证一些事情。 您在 PFI 上的电阻分压器计算为2.506V、但您似乎在寻找1.25V 的阈值? 此外、在测试 WDO 时器件是否复位?"

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为我对此做出了回应,但我在这条线程中看不到它。

    您提到的电阻分压器是正确的、OUT 设计正在检查1.25V 的阈值、在此阈值下、PFO 信号将处于活动状态
    器件复位信号未触发。

    如果这是您的问题、当 WDI 被拉至低电平时、MR 信号不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    我基本上是想弄清楚您的器件是否位于 WDI 的"无关"部分。 如果在此期间复位为低电平、则 WDI 上的更改不会影响 WDO。 为了更加清晰、我附加了时序图。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    您是否知道这是否是问题? 我注意到您没有回复、因此您可能已经解决了您的问题。 我现在将关闭该主题、但如果您需要更多支持、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    感谢后续操作。复位被拉至低电平。 但不确定原因。 MR 稳定。 只有变量是 WDI 信号。 请参阅随附的示波器捕获

    测试看门狗功能的最佳方法是什么

    此致

    急动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeril、

    我不确定为什么复位也被拉至低电平。 WDO 应该被拉低、但我想问您是否可以断开任何连接到 WDO 的连接。 我感觉它被某种程度上拉了、我不确定它是什么。

    测试 WD 功能的最佳方法是在 WDI 上提供一个脉冲、然后将其移除并将其设为低电平。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想我过去也和大家分享过。 WDO 不会在任何地方上拉。 随附原理图。

    我们测试的方法是拉取 WDI 2s 或更长时间并观察 WDO

    此致
    Jeril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    我认为、所发生的情况是、由于您的器件正在复位、这会触发 WDI 的"无关"。 这会导致 WDO 没有输出。 我相信、您的复位会出现问题、导致整个序列发生。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    是否可以在不改变/MR 信号的情况下触发复位? 我看到/MR 信号是一致的。

    是否还有其他线路会影响 IC 的复位输出?

    此致

    Jeril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeril、

    唯一应使复位降低的因素是 Vdd 降至2.63V 以下或 MR 被强制为低电平。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我认为这种讨论不会接近解决方案。 您是否希望我们再试一次? 我实际提供了时序图、我无法理解为什么在这个阶段应该将复位拉低。

    这是否意味着芯片 WDO 不会仅与 WDI 信号一起工作? 我们的系统逻辑错误吗?

    如果 TI 能指派一名现场工程师来研究并尽快解决该问题、那将非常有用。 我们需要尽快冻结设计

    希望您能理解紧迫性。

    此致
    Jeril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeril、

    我理解紧迫性。 我想向您保证、我们将优先处理您的问题。 我想问一下您在复位、WDO 和 PFO 线路上使用的逆变器(SN74LVC3G14)。 我的问题是、为什么要使用这些功能? 您是否正因为 MCU 而尝试反转信号? 此外、在这些示波器截图中、您是否在反相器之后探测这些信号?

    如果您希望脱机或通过电子邮件联系我、您可以通过 E2E 私人消息联系我、我可以设置电子邮件主题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    这些逆变器用于管理器件逻辑。 之后有一些门用于获取控制器错误状态的一些逻辑。

    您在那里看到了问题吗?

    这没有什么帮助。 电子邮件线程会加快关闭速度。 请启动相同的操作。

    否则、您可以通过 jeril.jose@ge.com 向我发送电子邮件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeril、

    我想我们对您有一些建议、我认为最好将 WDO 电路与 MR 和 TEST 断开。 我已经为您设置了一个电子邮件主题、希望我们可以离线关闭。

    谢谢、
    Abhinav。