主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G14
根据数据表、如果看门狗时间超过1.6秒、WDO 应该变为低电平。但是、我尝试将 WDI 信号持续拉至接地10秒甚至更长时间、但看不到 WDO 信号有任何差异、 在整个测试过程中保持逻辑高电平。 我已经使用多个样本对其进行了测试。
数据表中是否存在我误解的东西。 是否有不同的方法来测试看门狗功能?
还有其他信号会添加到逻辑中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表、如果看门狗时间超过1.6秒、WDO 应该变为低电平。但是、我尝试将 WDI 信号持续拉至接地10秒甚至更长时间、但看不到 WDO 信号有任何差异、 在整个测试过程中保持逻辑高电平。 我已经使用多个样本对其进行了测试。
数据表中是否存在我误解的东西。 是否有不同的方法来测试看门狗功能?
还有其他信号会添加到逻辑中。
您好 Jeril、
我理解紧迫性。 我想向您保证、我们将优先处理您的问题。 我想问一下您在复位、WDO 和 PFO 线路上使用的逆变器(SN74LVC3G14)。 我的问题是、为什么要使用这些功能? 您是否正因为 MCU 而尝试反转信号? 此外、在这些示波器截图中、您是否在反相器之后探测这些信号?
如果您希望脱机或通过电子邮件联系我、您可以通过 E2E 私人消息联系我、我可以设置电子邮件主题。
谢谢、
Abhinav。