This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:寄存器:将“FET 控制”更改为“充电状态”不会清除

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778952/bq20z80-registers-fet-control-to-charging-status-not-clearing

器件型号:bq20z80

当电池连接到我们的 bq 电量监测计评估软件-bq20z80 v1.10时,我们会验证寄存器的值:“FET 控制”到“充电状态” 是否已清除。

为了解开 IC 的密封,我们输入了制造访问代码,然后填充了寄存器:“FET 控制”至“充电状态”。

然后、我们在另一个制造商访问代码中密封电池输入。 此后,将寄存器“FET 控制”更改为“充电状态”,但我们多次看到一个随机 值将始终保持。

您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 这对 IC 或电池有什么影响? 可以防止这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个寄存器都应指示您的 FET 状态或充电状态。 根据监测计看到的情况、您将在此处填充适当的数据。 如果您在密封之前向其写入测试数据、请通过命令或 POR 重置监测计。 清除寄存器的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回答、您有什么想法、为什么会发生这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我将检查哪个位正在设置。

    如果是 FET 控制、请参阅我们的 DS 或 TRM、了解哪些因素会导致这些位被置位。

    如果它是充电状态、请检查它是由 PF 触发器还是 CUV 标志被置位引起的。

    TRM 现已推出 :www.ti.com/.../bq20z80.pdf