This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在3S 系列中使用并联电芯

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785103/bq40z50-r2-using-parallel-cells-in-a-3s-lineup

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ24770

我想知道以下内容是否起作用。  如果我要使用6节标准锂离子电池(NCR18650)并在我的3S 系列的每一层配置两节并联电池、我是否仍可以使用 bq40z50-R2进行平衡、电量监测和阻抗跟踪?  因此、3S 系列的每个"电池"实际上将是两个并联的 NCR18650。  这称为3S2P 系列吗?

此外、该系列中是否有任何东西会使我的充电控制器/电源路径管理芯片(bq24770)无法正常工作?

请告诉我。

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 监测计将其视为容量更高的多堆叠监测计。

    对于充电器问题、我将向您推荐充电器团队。