This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:建议的 NC 连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784400/tl1431-sp-recommended-nc-connections

器件型号:TL1431-SP

您好!

您能否确认此器件上的 NC 引脚是否确实未连接到裸片?

我们不能将这些引脚悬空。 是否有相关建议?  

我们可以将它们直接连接到 GND 吗? 我们可能需要一个接地电阻器吗? 我更愿意跳过电阻器。

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    正如数据表首页所述、NC 引脚没有内部连接。   它们可以直接接地。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我意识到我应该为您的问题提供更多信息。
    数据表不提供所有封装类型的信息。 SMD 具有更完整的信息。 在所有情况下、NC 引脚都不是内部连接的并且可以接地。
    以下是显示引脚分配的 SMD 链接:
    landandmaritimeapps.dla.mil/.../99620.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kirby! 这正是我要查找的信息。

    我意识到这个问题本身有一些答案:根据定义、一个 NC 引脚未连接。

    但是、在过去、我看到了一些奇怪的情况、这些引脚需要连接到特定节点、需要一个电容器、实际上需要连接到 IC 基板等 对于此类应用、我决定不假设并要求100%确定。

    再次感谢!
    Ryan B.