This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:检测时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, BQ25890, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784820/bq25882-detection-time

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件:TS3USB221BQ25890

你(们)好,先生  

我想使用 TS3USB221来切换充电器和 SOC、就像 BQ25890 EVM 一样

我是否可以知道 BQ25882的 D+/D-检测需要花费多少时间?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    检测可能需要1s。检测完成后、/PG 引脚变为低电平。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    我们的终端客户希望知道有任何 TI 文档来描述这1秒吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    没有文档。  时间线如下:

    REGN 导通时间-典型值高达220ms

    不良源检测-典型值高达30ms

    USB BC1.2数据连接-典型值高达500ms

    如果在500ms 内成功进行数据连接、则 SDP、CDP 或 DCP 检测 -典型值高达80ms

    如果500ms 后数据连接不成功、则典型值高达10ms 的非标准适配器连接

    SDP、CDP 或 DCP 的最坏情况典型值为830ms。

    此致、

    Jeff