This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:如何使用 LP50 EVM GUI 生成动态照明图案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824777/lp5024evm-how-to-make-a-dynamic-lighting-pattern-with-lp50-evm-gui

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-050011

您好!
请告诉我如何使用 LP 50 EVM GUI 生成动态照明模式?
现在、我的客户正在使用 LP 50 EVM GUI 测试 LP5024EVM、并尝试制作动态照明图案。 但是、他们无法在照明图案设置屏幕上找到与用户指南中的图7不同的"新建"按钮。 我的计算机上。
我认为我们应该使用"新建"来创建动态照明模式、因此请告诉我如何使用它。
此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuto、

         遗憾的是、在已发布的 GUI 版本中删除了"Create New"按钮、这与用户指南中的图7不同。 您可以 使用 MCU 来控制 LP50XX、从而形成用户定义的动态照明模式。   请首先参考以下 有关代码示例的链接。

    www.ti.com/.../TIDA-050011

         

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我明白了。 感谢您的支持。
    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

        好的、明白了、还有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    根据客户的偏好、我们尝试修改模式文件(例如.\assets \devices\patterns.json)、但它不起作用。

    您是否有任何想法可以通过某些文本编辑器修改模式文件?

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

       您可以参考 此主题。