This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2946:OUT 引脚的详细信息

Guru**** 2648135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783806/bq2946-details-on-out-pin

器件型号:BQ2946

您好!

有关 BQ294602 OUT 引脚的几个问题:

1)在数据表中、我们在测试项目1.14中指定了 Iout (short)的电流、其典型值为1.5mA、最大值为3mA。 这是否意味着器件能够可靠地驱动该电流? 或者、这是否意味着外部电路必须确保不超过这些值? 如果该引脚在器件将 VSS 驱动为高电平时观察到 VSS 短路、会发生什么情况?

2) 2)如果 OUT 引脚驱动为低电平并且一个引脚施加更高的电压、会发生什么情况? 这会损坏器件吗? 是否有内部 ESD 结构可将施加的电压馈入 VDD (或类似电压)?

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、
    1、短路输出电流是部件可提供给短路的电流。 大多数器件将提供1.5mA 电流、某些温度和电压条件下的某些器件可能能够提供高达3mA 的电流。 短路时、输出提供的电流较小、未指定最小值。 它将满足1.11中所示的100uA 电流下的电压。
    未指定灌电流、也未指定绝对最大电流。 不得超过电压和功率规格。 我将查找其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着如果对 VSS 短路、则会损坏? 我知道在这种情况下、该引脚将无法驱动高电平。

    最棒的
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、
    仍在检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、
    OUT 不会因短路而损坏。 当驱动高电平时、OUT 的内部电阻约为3k、短路时将输出电流、数据表显示了所述条件的限制。 IC 中的电源必须限制在技术规格限制范围内。
    当为低电平时、OUT 将以大约2.5k 的内部电阻下拉。
    当驱动低电平时、不会向 VDD 发送电流、但当高电平时、将高于 VDD 的电压拉高时、将会上拉 VDD。