This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:独立电源、升压 MOSFET 栅极驱动器

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785071/tps92691-separate-power-boost-mosfet-gate-driver

器件型号:TPS92691

你(们)好 我有2个问题。

我们计划在 升压拓扑中使用 TPS92691。 VIN 20-50V、Vout 54-58V。 输出电流为5A。

要最大程度地减小损耗:

1.输入电压可以使用独立的12V 电压、升压转换器可以使用48V 电压。

2.能否使用 MOSFET 栅极驱动器?

如果有任何问题无法解决、请解释原因。

谢谢、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    1.是的、如果 TPS92691可以随时使用12V 输入、则可以使用12V 输入、以最大程度地减少内部 VCC 线性稳压器上的损耗。
    TPS 92691已有一个内部栅极驱动器、用于驱动外部 FET、因此请查看它的驱动能力。 TPS92691 (103nS - 188nS)上存在用于进行电流感应的前沿消隐、因此、如果您使用外部栅极驱动器、则需要考虑外部栅极驱动器延迟时间。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tuan。

    我计划使用延迟为15ns 的驱动器。 那么、应该是可以的、对吧?

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    没关系。 您计划以多大的频率进行切换? 您为什么认为您需要外部 FET 驱动器? 我们的内部 FET 驱动是否不够强大、无法满足您的外部 FET 需求?

    但斯克图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划使用400kHz。 Qgtot 将为60-80nC。