This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824820/pmp8740

主题中讨论的其他器件:UCC28180PMP8740UCC28950

尊敬的 Roberto:  

在测试时、我通过将 C53与 J8 +之间的接线连接来绕过 Q12-Q31 MOSFET 组、我已将 DCDC 卡连接到简单的整流器卡、并从外部电源为 J5连接器上的 VCC_FB 提供12V 电压。 现在、在本例中、当我从自耦变压器提供190VAC 时、我获得稳定的54V 输出。 但我的外部电源会加载、而我从外部电源获取的输入电流大约为1A  

T4初级绕组的波形也类似于随附的快照。 他们还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    第二个波形正确、因为54V 上没有负载(不是吗?) 因此、反馈环路会闭合驱动脉冲。

    BTW、第一个屏幕截图是什么? 它是较低 VAC 时的 T4初级电压吗?

    第二:在12V 电压下、电流消耗过高:不应为1A;仅当风扇以最大转速供电且所有内务处理均以标称负载供电时(因此 uC 正在运行、显示屏亮起、背光亮起以及风扇的最高转速)、电流消耗才为1A。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、另一个波形在较低输入电压下是 T4初级波形。  但我之前的波形非常清晰、在两个零点(示波器通道的参考线)交叉点之间具有较小的尖峰、而且当反馈在同一通道参考线处闭合时、您可以看到类似于线的斜率、以前我得到的是非常直线的水平线。

    关于外部 ps 电流、今天我发现通信 IC 被阻尼。

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    在这里、我要连接 T4初级绕组的上一波和最近波形、请检查并告诉我最近的 wf 是否正确? 或者它有问题。

    此外、如果我想使用 IXFP72N30X3 MOSFET 代替同步整流器、 我应该在栅极驱动器电路中进行哪些更改?

    谢谢、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我不知道这两个波形为什么略有不同:在一种情况下同步是不是如此。 整流未激活? 在这种情况下、小磁化电流将在初级侧流动(因为初级绕组在 Toff 期间不开路、而是短接)、因此电压将不同、但我无法确认。

    关于 MOSFET IXFP7xxx、这是一个比原始开关更慢的开关、因此、请仔细检查额外的导通延迟(此处为86nsec) 是否不会影响效率(您将通过观察电流感应变压器(T1)的输出电压来看到这一点); 可以在 R34上看到该电压;如果您具有跨导、您将在 R34上看到电压尖峰。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    因此、如果我的输出电压为58V、哪款 MOSFET 适合该器件。

    我通过从+5V 移除外部负载来检查外部电源电流(我在+5V 上放置了350mA 外部负载以提高 SW 节点电压、因为我没有连接 uC 卡和 LCD 卡) 我们注意到、当输出电压稳定在54V 时、来自外部12V PS 电流的电流保持1.2A、理想情况 下、当输出电压稳定在54V 时、外部12V 电源电流应降至0.3A。

    我检查了 PWM IC,它提供+5V 基准电压,栅极脉冲正常。 此外、来自栅极驱动器 IC 的栅极驱动脉冲也是可以的。

    为什么电路吸收这么大的电流?

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

      TI 于2019年8月8日在印度浦那举办了 TI 汽车技术日、您还在那里

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    我建议选择300V FET、例如在上:

    关于电流消耗、 在我的设计的 PFC 级原理图上、我写了一个功耗列表、我报告了该列表:

    主功耗:

    PFC 级:

    UCC28180、200mW (包含驱动器)

    DC/DC 级:

    继电器:400mW

    风扇:1.7W

    LCD 背光:600mW

    各种:1W

    所需辅助:6W

    总计:10W

    如果您移除了一些负载、则功耗应远低于6W。

    因此、我建议检查几个点上的温度、看看是否有任何高温。

    最好是使用红外热像仪。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    不,不幸的是,我不会在那里。

    我将于8月8日开始度假,并将于9月1日返回。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    当我从整流器为 DCDC 卡供电时,输出电压稳定在190VAC,初级波形也如预期的那样,但当我将输入电压增加到190VAC 以上时,初级波形受到干扰,外部12v 电源的输入电流也保持在1-1.2A 左右。

    栅极潜水和其他波形符合预期。 在5V 电源上没有其它负载。

    为什么会发生这种情况?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    这听起来我真的很奇怪。

    整流190VAC 也为辅助电源供电。 我相信您是通过12V 为电路板供电。 在这种情况下,您应该禁用位于升压 PFC 板上的内部反激式辅助 PSU ...您是否已经做到了?

    如果是这种情况、那么我认为某个地方有损坏的组件。 您应该使用红外热像仪看到它。

    顺便说一下、如果可能、请给我发送一个方框图、其中显示了您目前拥有的系统上的所有连接。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、我已禁用 PFC 上的 SMPS、因此我将从外部12v 电源上加电5V。  

    某些东西肯定会损坏或无法正常工作、因为我从 12v 电源获取1A 电流。 因此、我无法超过190VAC。 但谁会受到损害?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    下面是 PFC 板和 DCDC 板上的连接和修改的方框图。

    请帮助、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    请尝试执行典型的故障排除、方法是观察12V 电压轨上的电流消耗并逐步禁用电源的几个部分。

    这样、您就应该能够了解缺陷组件的位置。

    明天我将开始我的假期、我将于9月2日回来、但我将不时地阅读电子邮件、因此我的回复可能会延迟。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    这种设置和连接都是正确的、因此、请对您的控制部分进行故障排除、因为组件必须有缺陷。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Roberto、我将再次检查。  

    很抱歉让人打扰。 享受您的假期。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我已经解决了增加输入电流的问题、这是由于变压器初级之间连接了非隔离式示波器。

    现在我在测试时面临新的问题,当我提供高达190VAC 的交流电源时,输出在54V 时是稳定的,交流电源和外部12V 电源的输入电流都是预期的。 但是、当我开始将交流电源电压增加到190VAC 以上时、会出现一些失真、例如噪声开始、输入电流(交流电源和外部12v 电源)开始减小、并且栅极脉冲会受到干扰并不断变化。

    另一个问题是 、当我提供 ENA_FBP4.7信号时、引脚 SS/EN 上的电压开始从0.7V 上升到1.3V、然后在1.3V U2启用后。 每次我提供使能脉冲时都会发生这种情况。 否则、在其他电路板上、一旦给定使能脉冲、该 SS/EN 引脚电压就会稳定在4.23V。 我检查了使能信号和 SS/EN 引脚周围的干焊料。

    plz 帮助。

    谢谢、  

    Anjana

    。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我怀疑您的12V 外部电源受到了交流电源的干扰:此电源是否是隔离的?

    如果不是、12V 电源可能不希望连接到交流电源(主要是由于内部反馈环路、这很敏感)。

    当我测试我的系统并将转换器连接至电源(并禁用 PFC 级)时、我始终使用 PMP8740的辅助电源、事实上、为了避免将外部电源连接至带电电源端子。

    当我测试我的系统时、仅当直流/直流处于活动状态时、使用直流电源、然后我将直流电源的接地端连接到 PMP8740的直流/直流接地端、并将外部12V 电源的接地端连接到直流/直流 pf PMP8740的接地端。 这样、所有接地端都连接在一起。

    如果您仅测试 PMP8740的直流/直流部分、能否使用直流电源并再次检查是否存在干扰或噪声?

    关于 SS/EN 引脚、根据数据表(第7.3.14段)、SS 阶段结束时的电压应 大于3.7V、因此我相信该控制器存在问题。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我对12V 使用单独的直流稳压电源、稳压电源和 PMP8740 DCDC 板的接地连接。  

    这种 SS/EN 引脚现象出现在两个电路板上。 一个电路板正常、可实现预期运行。  

    在有问题的电路板中、SS/EN 引脚电压和 COMP 电压在0.7至4.5V 范围内波动。 如果我只放置 C8并移除(Q1、Q3、R108、R33、C11)、则 ss/en 电压保持稳定。 plz 注意、所有这些组件都被外部检查确定、板载检查确定。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    因此、您有一个单独的直流稳压电源、设置为12V、其接地端连接到 PMP8740的直流/直流级(我们称之为 PSFB)。 然后、PSFB 输入电压来自整流(加上大容量电解电容器、对吧?)  交流电源是电源电压、对吧? 整流器和 PSFB 之间是否有隔离变压器? 如果没有、请考虑 PSFB 的接地将与市电电势"跳跃"、这会影响直流电源的调节。 这也会对数字信号产生扰动、例如 ENA_FB P4.7。

    请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能给我提供 T4变压器结构的详细信息吗?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    为什么在整流器和 psfb 之间需要隔离变压器?  由于在 PFC 板上、SMPS 部分中只有隔离变压器将 GND-P 和 GND-S 隔开 在这里、我使用单独的稳压直流电源。 这是否仍会导致接地问题?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    昨天出现的另一个问题是,在仅对12v 电源(无交流电源)进行测试时,通常当 DCDC 级启用时,输出连接器上的电压为2V, 但昨天我看到、当我启用直流/直流级输出电压变为0v 时、当直流/直流禁用时、它变为2v。

    此外、我在 R9和 R10处获得3.5V 电压。 正常板上为0.5V。 在这种情况下、同步整流器也会打开。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2705.145400_2D00_a_5F00_eng.pdfHiAnjana、

    我随附了由 德国制造商 Kaschke 提供的变压器 T4的数据表。

    我没有 关于磁芯类型的详细信息、而匝数 Np = 19T、Ns = 2T;Kaschke 免费设计并提供了样本、因此我没有、我们同意不 披露完整 的建筑细节。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    其实我没有任何答案,对不起:-)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    隔离变压器可以放置在整流器和电源之间、也可以放置在直流电源和电源之间。

    通过首次连接、您可以将非隔离式电压示波器探头连接到直流/直流初级侧、因为接地是隔离的。

    如果您不使用任何隔离变压器、直流/直流转换器的接地端将在负半个周期内从电源连接器的端子"线路"(正半个周期内)"回弹"到电源的端子"中性"。

    也许、如果您附上您的设置的详细图、我可以更好地加以说明。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    对于我的设计、我的匝数比计算为5.4、因此我为 pri 和二次呼吸选择了15匝和3匝。 我使用夹层 卷绕、因此我从内到外的层为 pri、sec、sec、pri。 PRI 规格为120x0.1mm 立式导线

    现在我希望不增加每股 pri 绕线、如果我在 ME 220x 0.1mm 利兹导线处使用可用导线、则绕线不适合。 因此、我的 TX 制造商要求我更改匝数...所以我可以为 pri 和 sec resp 选择10和2匝数。

    我还可以将初级绕组用作单绕组,而不是沙开关。

    W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    请检查初级侧使用10匝磁化电流是否不是太高(您可以使用 UCC28950计算表进行检查)。

    夹层和单绕组结构都适用于 PSFB、因为漏电感也从初级侧得到。

    通过查看我的变压器、我确认这是使用单绕组构建的。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我在 T4初级侧的15匝时计算得出的电流值如下

    匝数:15;Lmag:1.4mH; ΔILMAG:0.96A;IPP:8.9A;Imp:6.5A; Imp2:8.84A;Iprms1:4.8A;Iprms2:3.01A;IPRMS:5.7A;漏极电流 ID:13.41A;垫片电感 LS:9.2uH

    就像我将匝数降至10 nos 一样  

    匝数:10;Lmag:0.67mH; ΔILMAG:2.01A;IPP:9.5A;IMp:6a; Imp2:9.26A;Iprms1:4.8A;Iprms2:3.17A;IPRMS:5.8A;漏极电流 ID:14.19A;垫片电感 LS:7.91uH

    这是可以的吗?   ΔILMAG 会影响任何其他参数 、如电流限制或其他任何参数吗?

    谢谢、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我相信这两个计算值都很好。 10匝时、RMS 电流会更高一点、这会导致稍高的导通和开关损耗(因为峰值电流也更高)、但并不会产生显著的变化。

    增量 Imag 的增加将影响初级侧的逐周期电流限制和斜率补偿(MAG 电流具有更高的斜率、您需要更少的斜率补偿、但这是微不足道的)。

    此致、

    Roberto