尊敬的 Roberto:
在测试时、我通过将 C53与 J8 +之间的接线连接来绕过 Q12-Q31 MOSFET 组、我已将 DCDC 卡连接到简单的整流器卡、并从外部电源为 J5连接器上的 VCC_FB 提供12V 电压。 现在、在本例中、当我从自耦变压器提供190VAC 时、我获得稳定的54V 输出。 但我的外部电源会加载、而我从外部电源获取的输入电流大约为1A
T4初级绕组的波形也类似于随附的快照。 他们还可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Roberto:
在测试时、我通过将 C53与 J8 +之间的接线连接来绕过 Q12-Q31 MOSFET 组、我已将 DCDC 卡连接到简单的整流器卡、并从外部电源为 J5连接器上的 VCC_FB 提供12V 电压。 现在、在本例中、当我从自耦变压器提供190VAC 时、我获得稳定的54V 输出。 但我的外部电源会加载、而我从外部电源获取的输入电流大约为1A
T4初级绕组的波形也类似于随附的快照。 他们还可以吗?
尊敬的 Anjana:
第二个波形正确、因为54V 上没有负载(不是吗?) 因此、反馈环路会闭合驱动脉冲。
BTW、第一个屏幕截图是什么? 它是较低 VAC 时的 T4初级电压吗?
第二:在12V 电压下、电流消耗过高:不应为1A;仅当风扇以最大转速供电且所有内务处理均以标称负载供电时(因此 uC 正在运行、显示屏亮起、背光亮起以及风扇的最高转速)、电流消耗才为1A。
谢谢、
Roberto
尊敬的 Anjana:
我不知道这两个波形为什么略有不同:在一种情况下同步是不是如此。 整流未激活? 在这种情况下、小磁化电流将在初级侧流动(因为初级绕组在 Toff 期间不开路、而是短接)、因此电压将不同、但我无法确认。
关于 MOSFET IXFP7xxx、这是一个比原始开关更慢的开关、因此、请仔细检查额外的导通延迟(此处为86nsec) 是否不会影响效率(您将通过观察电流感应变压器(T1)的输出电压来看到这一点); 可以在 R34上看到该电压;如果您具有跨导、您将在 R34上看到电压尖峰。
此致、
Roberto
尊敬的 Roberto:
因此、如果我的输出电压为58V、哪款 MOSFET 适合该器件。
我通过从+5V 移除外部负载来检查外部电源电流(我在+5V 上放置了350mA 外部负载以提高 SW 节点电压、因为我没有连接 uC 卡和 LCD 卡) 我们注意到、当输出电压稳定在54V 时、来自外部12V PS 电流的电流保持1.2A、理想情况 下、当输出电压稳定在54V 时、外部12V 电源电流应降至0.3A。
我检查了 PWM IC,它提供+5V 基准电压,栅极脉冲正常。 此外、来自栅极驱动器 IC 的栅极驱动脉冲也是可以的。
为什么电路吸收这么大的电流?
Anjana
您好、Anjana、
我建议选择300V FET、例如在上:
关于电流消耗、 在我的设计的 PFC 级原理图上、我写了一个功耗列表、我报告了该列表:
主功耗:
PFC 级:
UCC28180、200mW (包含驱动器)
DC/DC 级:
继电器:400mW
风扇:1.7W
LCD 背光:600mW
各种:1W
所需辅助:6W
总计:10W
如果您移除了一些负载、则功耗应远低于6W。
因此、我建议检查几个点上的温度、看看是否有任何高温。
最好是使用红外热像仪。
此致、
Roberto
您好、Anjana、
这听起来我真的很奇怪。
整流190VAC 也为辅助电源供电。 我相信您是通过12V 为电路板供电。 在这种情况下,您应该禁用位于升压 PFC 板上的内部反激式辅助 PSU ...您是否已经做到了?
如果是这种情况、那么我认为某个地方有损坏的组件。 您应该使用红外热像仪看到它。
顺便说一下、如果可能、请给我发送一个方框图、其中显示了您目前拥有的系统上的所有连接。
此致、
Roberto
尊敬的 Roberto:
我已经解决了增加输入电流的问题、这是由于变压器初级之间连接了非隔离式示波器。
现在我在测试时面临新的问题,当我提供高达190VAC 的交流电源时,输出在54V 时是稳定的,交流电源和外部12V 电源的输入电流都是预期的。 但是、当我开始将交流电源电压增加到190VAC 以上时、会出现一些失真、例如噪声开始、输入电流(交流电源和外部12v 电源)开始减小、并且栅极脉冲会受到干扰并不断变化。
另一个问题是 、当我提供 ENA_FBP4.7信号时、引脚 SS/EN 上的电压开始从0.7V 上升到1.3V、然后在1.3V U2启用后。 每次我提供使能脉冲时都会发生这种情况。 否则、在其他电路板上、一旦给定使能脉冲、该 SS/EN 引脚电压就会稳定在4.23V。 我检查了使能信号和 SS/EN 引脚周围的干焊料。
plz 帮助。
谢谢、
Anjana
。
尊敬的 Anjana:
我怀疑您的12V 外部电源受到了交流电源的干扰:此电源是否是隔离的?
如果不是、12V 电源可能不希望连接到交流电源(主要是由于内部反馈环路、这很敏感)。
当我测试我的系统并将转换器连接至电源(并禁用 PFC 级)时、我始终使用 PMP8740的辅助电源、事实上、为了避免将外部电源连接至带电电源端子。
当我测试我的系统时、仅当直流/直流处于活动状态时、使用直流电源、然后我将直流电源的接地端连接到 PMP8740的直流/直流接地端、并将外部12V 电源的接地端连接到直流/直流 pf PMP8740的接地端。 这样、所有接地端都连接在一起。
如果您仅测试 PMP8740的直流/直流部分、能否使用直流电源并再次检查是否存在干扰或噪声?
关于 SS/EN 引脚、根据数据表(第7.3.14段)、SS 阶段结束时的电压应 大于3.7V、因此我相信该控制器存在问题。
此致、
Roberto
尊敬的 Roberto:
我对12V 使用单独的直流稳压电源、稳压电源和 PMP8740 DCDC 板的接地连接。
这种 SS/EN 引脚现象出现在两个电路板上。 一个电路板正常、可实现预期运行。
在有问题的电路板中、SS/EN 引脚电压和 COMP 电压在0.7至4.5V 范围内波动。 如果我只放置 C8并移除(Q1、Q3、R108、R33、C11)、则 ss/en 电压保持稳定。 plz 注意、所有这些组件都被外部检查确定、板载检查确定。
Anjana
尊敬的 Anjana:
因此、您有一个单独的直流稳压电源、设置为12V、其接地端连接到 PMP8740的直流/直流级(我们称之为 PSFB)。 然后、PSFB 输入电压来自整流(加上大容量电解电容器、对吧?) 交流电源是电源电压、对吧? 整流器和 PSFB 之间是否有隔离变压器? 如果没有、请考虑 PSFB 的接地将与市电电势"跳跃"、这会影响直流电源的调节。 这也会对数字信号产生扰动、例如 ENA_FB P4.7。
请告诉我。
此致、
Roberto
e2e.ti.com/.../2705.145400_2D00_a_5F00_eng.pdfHiAnjana、
我随附了由 德国制造商 Kaschke 提供的变压器 T4的数据表。
我没有 关于磁芯类型的详细信息、而匝数 Np = 19T、Ns = 2T;Kaschke 免费设计并提供了样本、因此我没有、我们同意不 披露完整 的建筑细节。
此致、
Roberto
您好、Anjana、
隔离变压器可以放置在整流器和电源之间、也可以放置在直流电源和电源之间。
通过首次连接、您可以将非隔离式电压示波器探头连接到直流/直流初级侧、因为接地是隔离的。
如果您不使用任何隔离变压器、直流/直流转换器的接地端将在负半个周期内从电源连接器的端子"线路"(正半个周期内)"回弹"到电源的端子"中性"。
也许、如果您附上您的设置的详细图、我可以更好地加以说明。
谢谢、
Roberto
尊敬的 Roberto:
对于我的设计、我的匝数比计算为5.4、因此我为 pri 和二次呼吸选择了15匝和3匝。 我使用夹层 卷绕、因此我从内到外的层为 pri、sec、sec、pri。 PRI 规格为120x0.1mm 立式导线
现在我希望不增加每股 pri 绕线、如果我在 ME 220x 0.1mm 利兹导线处使用可用导线、则绕线不适合。 因此、我的 TX 制造商要求我更改匝数...所以我可以为 pri 和 sec resp 选择10和2匝数。
我还可以将初级绕组用作单绕组,而不是沙开关。
W
尊敬的 Roberto:
我在 T4初级侧的15匝时计算得出的电流值如下
匝数:15;Lmag:1.4mH; ΔILMAG:0.96A;IPP:8.9A;Imp:6.5A; Imp2:8.84A;Iprms1:4.8A;Iprms2:3.01A;IPRMS:5.7A;漏极电流 ID:13.41A;垫片电感 LS:9.2uH
就像我将匝数降至10 nos 一样
匝数:10;Lmag:0.67mH; ΔILMAG:2.01A;IPP:9.5A;IMp:6a; Imp2:9.26A;Iprms1:4.8A;Iprms2:3.17A;IPRMS:5.8A;漏极电流 ID:14.19A;垫片电感 LS:7.91uH
这是可以的吗? ΔILMAG 会影响任何其他参数 、如电流限制或其他任何参数吗?
谢谢、
Anjana