This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692参考电路

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784753/tps92692-tps92692-reference-circuit

器件型号:TPS92692

尊敬的先生/女士

请参阅数据表9.2.1。

使用 VBAT2和 VBAT1输入之间有何区别?
如参考电路中所述、当电源连接到 VBAT2时是否完全明亮、并且通过调节 RADJ1来控制电流?
连接到 VBAT1时是否为低电平亮、并且通过调整 RDIM1来控制电流?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92692.pdf

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    VIADJ 设置为 R21和 R16分压器、以实现不同的直流电流控制电平、如表4所示。 使用 VBAT1输入 DIM/PWM 输入时、R22和 R25分压器将电压设置为1.16V、PWM 输入仅为8%。

    在 VBAT2输入下、DIM/PWM 将通过 R24和 D4上拉至100% PWM'ing。 使用更高的 PWM (100%与8%)时、LED 输出的亮度将更高。

    有两种方法可以设置总输出 LED 亮度、一种是使用 VIAD 控制电流电平、另一种是使用 DIM/PWM 将电流 PWM 传输到 LED。

    谢谢 Tuan