This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:RGB 输出电容唱歌

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785180/lm3435-rgb-output-cap-singing

器件型号:LM3435

我们有两块带 LM3435的板、它们是用于我们的显示屏的小型 RBG 蓝光。  我们注意到输出电容器0.47uF X5R 0402、在运行期间闪烁。  我考虑将其更改为钽电容器、这不会产生压电效应、但我注意到数据表中专门提到了陶瓷电容器。

是否可以进行该更改?  此外、当我选择电容器额定电压时、引脚应该看到的最大电压是多少?

谢谢、

-Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    Vout 基本上可以高达 Vin。 如果输入电压为5V、则我会说输出在最坏的情况下可能约为5V。  如果这是从 Vout 到 GND 的电容器、则它将是 Vin + Vout。 输出电压将是您使用的 LED 的 VF、但在某些情况下、例如开路、可能会更高。 对于钽、您可以使用它们、但它们需要大量降额以避免灾难性故障、我将至少使用10V 钽来实现输出到输入、更多的是输出到 GND。 我还会说、由于钽电容器的 ESR、您将需要一些陶瓷电容器。 某些陶瓷电容器具有较低的可闻输出、您可以搜索这些电容器。 Murata 有一系列陶瓷。 另一种选择是穿孔、它可以降低可闻噪声。

    此致、