This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:如果 EN 引脚悬空、此器件的默认设计是否为启用输出电压?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785142/lm4132-is-this-part-designed-so-by-default-the-output-voltage-is-enabled-if-the-en-pin-is-floating

器件型号:LM4132

施加足够的 Vin 电压时、如果 EN 输入(SOT23上的引脚3)未终止且保持悬空、则输出端(SOT23上的引脚5)处的基准电压是否存在且是否在稳压规格范围内?

EN 输入是否必须由足够的电压源( 如 Vin)从外部驱动才能使输出电压出现并处于稳压规格范围内?

在施加足够的 Vin 电压时、如果 EN 输入悬空、基准输出电压是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dee:

    如果 LM4132上的 EN 引脚保持悬空、则该引脚具有内部上拉电阻器。 如果 EN 悬空、器件将进行调节。 有关更多详细信息、请查看8.2.1.2.1

    -Marcoo