This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:大容量电容器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TIDA-050023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784410/tps2372-4evm-006-bulk-capacitor

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件: TIDA-050023

大家好、

我正在基于 TPS2372-4EVM-006的电路基准开发电路板、100uf 大容量电容器完全不适合电路板。 我甚至无法并联安装2个47uF 的电容器、我能做的最好是只安装一个47uF 的电容器。 安装100uF 的电容器是否非常重要?

此致、

Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winsu、

    100uF 输入大容量电容是50W-70W (6-8类)范围内的典型转换器。 25W 范围内通常可以看到47uF。 如果您计划在该范围内使用转换器实施 TPS2372-4、我建议使用100uF 进行测试。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划将 TPS2372-4设置为6类、应用的最大功率为42w 47uf 可以完成该工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    问题是、我无法安装100uF 电容器、因为它太高、并且占用了电路板上的大量空间、不幸的是、我无法使用该选项。  

     如果我只安装一个47uf 的电容器、会产生什么影响? PD 是否会在仅使用一个47uf 电容器完成浪涌周期和稳定电压时出现问题?如果有、影响会直接影响应用的性能?

    两个47uF 并联的电容器可以改善这种情况吗?如果我并联使用两个47uF 电容器而不是一个电容器、我是否可以在检测、分类和浪涌周期方面发现任何问题?

    谢谢、

    Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winsu、

    对于6级(50W)、47uF 即可。 这就是我们使用的 TIDA-050023。 使用较小的大容量电容器可以更快地完成浪涌、因此没有问题。 大容量电容器位于导通 FET 之后、因此不会影响检测或分类。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    有趣的是、我找到了一个可用于我的应用的100uF 电容器、现在我可以在它们之间进行选择、那么哪一个更值得推荐?

    此致、
    Winsu