This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:示波器测量

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379EVM-106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782311/tps2379-oscilloscope-measure

器件型号:TPS2379

大家好、

我尝试使用示波器测量 C BULK 电容器上的电压、以查看电压升高情况。 当示波器被证明连接到 C BULK 时、它不会进行握手、我不知道为什么会发生这种情况。 证明会干扰握手?如果是这样、如何获得测量结果? 该原理图与 TPS2379EVM-106开发板相同。

谢谢、

Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winsu、

    您是否在连接了任何其他探头的情况下进行测量? 此外、您填充了哪些跳线?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    不可以、它连接了单个探头。 J7未输出(CLS 为63.4欧姆)、XDEN 未普及(24.9K DEN)、J5未组装(我正在使用 Q3)、未组装跳线。

    谢谢、

    Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winsu、

    您是否已验证您是否能够在未连接探头的情况下进行握手?

    在插入兼容的 PSE 以检查握手时、您能否获取 VDD-VSS 的波形?

    您是否使用了与1类或2类兼容的 PSE?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winsu、

    是否有关于此问题的任何更新?

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、我无法再做任何事情了。 我将单击"解决"、如果我再次需要帮助、我将再次询问。感谢您的帮助。

    此致、

    Winsu