This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:SCIN 电压计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784910/tps7a78-scin-voltage-calculation

器件型号:TPS7A78

大家好、

在 TPS7A78的数据表第7.3.7节中、我发现 Vscin=4*(Vldo+0.6V)-2.5V、因此 Vscin 应该大约为20V。

但是、根据方框图、SCIN 应该是来自交流输入的半桥/全桥整流电压的输出。

如果我在 AC 引脚上施加220VAC/50Hz AC 输入电压、Vscin 电压是多少?

您能帮您提供一些计算结果吗?

非常感谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注 TI 的新型智能交流/直流线性稳压器。 只是想强调一下、您不应将交流电源直接连接到 AC+引脚。 交流电源必须按照数据表第一页上的典型原理图进行连接。

    关于 CSCIN 电容器的大小、请参阅第8.1.4节(输入和输出电容器要求)、了解如何使用公式4 - 7并了解交流电源电压和频率、根据负载电流计算应用所需的 CSCIN 电容器。  

    当使用交流电源(交流输入模式)为 TPS7A78器件供电时、CSCIN 电容器电压由内部控制(钳位)、有关更多详细信息、请参阅第7.4节(器件功能模式)。  

    除了器件数据表外、器件的 EVM 用户指南 还提供了有关这款创新型新器件的详细信息。  

    再次感谢您的关注、请随时发表您可能仍有的任何问题。

    BR、

    Haidar