This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73701DRVEVM-529:请帮助检查 TPS73701是否符合其规格。

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785044/tps73701drvevm-529-please-help-to-check-tps73701-can-meet-its-spec

器件型号:TPS73701DRVEVM-529
主题中讨论的其他器件:TPS737

您好,

我们的规格为 Vin=5V、Vout=4.75V、Imax=0.4A。

TPS73701能否满足其规格?

如果不是、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、TPS737能够满足您规定的应用条件。  压降与输出电流呈线性关系、如图3所示。

    因此、我们可以使用电气特性表中提供的简单比率和压降规格。

    VDO_0.4 A / 0.4 A = VDO_1 A / 1 A

    VDO_0.4A / 0.4A = 500mV/1A

    VDO_0.4A = 200mV

    由于您的应用具有超过200mV 的余量(输入电压-输出电压)、TPS737将能够实现稳压输出。

    非常尊重、

    Ryan