This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:反向保护

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781398/tps54302-reverse-protection

器件型号:TPS54302

尊敬的团队:

 如下图所示、使用反向保护 MOSFET 电路时的 I m 连接在 TPS54302的下方、输出电压设置为5V。

 在0至30V 5A 可调电源作为输入的情况下进行了测试、工作正常。 (12V 7Ah SLA 电池也能正常工作。)

 但是、当我将 24V 7Ah SLA 电池(输出电压为25V)连接到电路时、MOSFET 和 TPS54302均被烧毁。  

 我是否一直都错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您将24V 7Ah SLA 电池直接连接到电路板时、VIN 引脚上会出现较大的振铃、此尖峰电压可能会损坏 IC。
    您可以测试波形以进行检查。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我错过的是只有插入插座时才会出现尖峰。 在您的帮助下、合适的 TVS 二极管解决了该问题。

    谢谢你。